This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:延迟时间设置

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610889/lm8365-delay-time-settings

器件型号:LM8365

你(们)好。

对于延迟时间设置、是否有用于计算 CD 值的公式。  该数据表仅给出 CD = 0.1μF μ s 输出时间延迟= 130ms 输出时间延迟和 CD = 1μF μ s 输出时间延迟= 1.2s、但我需要给定样本之间的延迟时间。  谢谢你

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经找到了如何设置延迟、如图12所示。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    是的、请使用图12估算不同电容值的延时时间。 请随时查看我们在以下链接的"可编程延迟"部分中找到的其他可编程器件。 如果您有任何疑问、请告诉我!

    www.ti.com/.../slyt361d.pdf

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    Michael