请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92551 Messrs TI、
为了正确驱动15个串联 LED、我想知道 TPS92551的最小输入电压。
如果您可以为我提供用于计算其他 LED 配置相同输入电压的公式、我们将不胜感激。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
该器件可在100%占空比下运行、因此保持稳压的唯一限制是电感器(DCR)和开关(RDS (ON))上的压降。 这两者的最大组合约为3.5欧姆。
因此、它取决于您的最大输出电流、但如果您使用的是450mA、则保持稳压状态的最小 Vin-Vout 余量将是3.5ohm*0.45A = 1.575V。 低于该值的任何值和电流都将减小一些值。 在所有条件下、我可能会使用2V 来获得一些余量。
此致、
克林特