This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:设计问题

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18537NQ5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648331/tps40170-q1-design-issue

器件型号:TPS40170-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD18537NQ5A

您好!

我在 WEBENCH 的帮助下设计了 TPS40170QRGY IC 直流到直流转换器的电路。

我们的要求。

12V 输入

3.3V 输出

6A 输出电流

我在这里连接了该设计、我们无法获得3.3V 输出电压。 没有短路或元件损坏。

即使我在下面完成了更改并检查了输出、但它对我没有帮助。

  1. 从外部提供 REG_2_ENABLE。
  2. SS 引脚电容2.2nf 也可使用47nF 进行检查。
  3. 检查 R455 6K 或5K。
  4. 将0Ohm 电阻置于 R768和 R767 0Ohm。

您能帮我验证设计并提供一些建议吗?

这是设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板布局是什么样的?

    我将通过检查 Vin 引脚上的 Vin 电压、然后检查使能引脚电压、然后检查 UVLO 引脚电压来对其进行调试。 然后检查 VBP 是否应具有 LDO 输出电压。 如果以上全部都存在、请使用示波器检查 LDRV 输出波形和 HDRV 输出波形。 如果栅极驱动器正确(由于没有输出、栅极驱动信号上的占空比应为最大占空比)。 然后、请探测 SW 引脚处的波形。

    希望您可以找到哪个链接不能正常工作。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    感谢您的宝贵意见。 实际上、我们将使用 TI 的 CSD18537NQ5A MOSFET 替代此 MOSFET DMNNH3010LK3、并且转换器现在可以工作。

    但我们无法确定 MOSFET 的哪个参数会影响、因此无法获得任何输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关知识!

    -杨