This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:替换 TPS74601PBDRVR 的器件

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746, TLV759P, TPS745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184257/tps746-replace-a-part-for-tps74601pbdrvr

器件型号:TPS746
主题中讨论的其他器件: TLV759PTPS745

尊敬的 TI:

我想知道 TPS74601PBDRVR 的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的需要、有几个替代选项。  TLV75901PDRVR 是一个选项、它类似于 TPS746、但没有电源正常引脚。 两个器件都采用 WSON 封装、具有相似的引脚分配需要重新连接引脚5、因为它是 TLV759上的 DNC (请勿连接)、而 TPS746上的 PG。  

    如果您需要类似但具有较小 Iout 电流范围  的器件、TPS74501PDRVR 是 TPS746的理想选择和替代方案。  

      TPS746 TLV759P TPS745
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出 可调节输出 可调节输出
    输出电流(最大值)(A) 1 1 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 6. 6. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.5 1.5 1.5
    输出电压(最大值)(V) 5.5. 5.5. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.55 0.55 0.55
    固定输出选项(V) - - -
    使能 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. 45. 45.
    噪声(uVrms) 53. 53. 53.
    精度(%) 1 1 1
    VDO (典型值)(mV) 190 190 95
    Iq (典型值)(mA) 0.025. 0.025. 0.025.
    热阻 θJA (°C/W) 80 80 80
    最小封装面积(mm2) 4. 4. 4.
    封装类型 WSON WSON WSON

    最棒的  

    McKyla