This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50:设计电压概念

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179900/bq40z50-bq40z50-concept-of-design-voltage

器件型号:BQ40Z50

您好!

我有兴趣了解设计电压的含义。 这是否表示100% RSOC 期间的电池组电压?

如果将设计电压设置为低于实际电池电压、这是否会导致任何问题?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    设计电压不常用于监测、仅在从堆栈读取电压之前从复位启动时、我们才使用设计电压。 之后、它实际上只是主机的参考。 应将其设置为以下值:标称电压*串联电池数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Keller、还有一个关于这个问题的问题。 标称电压是否意味着电压对应于100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    否、标称电压应符合电池制造商规格。 对于电压范围为3V 至4.2V 的锂离子电池、通常为3.7V 或3.6V。 (只是一个示例)。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在我们的应用中、电池电压为13.5V。 如果设计电压设置为11.4V、则我们观察到 RSOC 保持100%、RSOClwrite 函数不工作。  

    这是否是因为起始处的实际电池电压与设计电压不匹配?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith、您好!

    这是 RSOC 写入不起作用的唯一条件吗? 如果您增加设计电压、RSOC 写入将再次生效? 除了可能处于端接电压之外、我不知道会阻止 RSOC 写入工作的任何电压相关问题。 我假设它与可能已更改的其他设置之一相关、如果它计算新设置、监测计将覆盖 RSOC 值。

    此致、

    Wyatt Keller