This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:时序图

Guru**** 2649655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181293/lp5890-timing-chart

器件型号:LP5890

大家好、

我们是否有 R0 - R15、G0 - G15和 B0 - B15的时序图?

我们是否有 LINE0 - LINE15的时序图?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    您能否指定您需要哪种类型的时序图? 请给我提供更多详细信息吗?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    感谢您的回复、很抱歉我提供的信息不多。

    我的客户想知道 LINE0和 R0、G0和 B0之间的延迟。 例如、在我们打开 LINE0后、R0、G0和 B0也会打开。 但数据表未列出 LINE0和 R0、G0和 B0之间存在的延迟量。

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺锡克-圣、您好!

    好的。

    关于您的问题、我将与我们的设计团队进行讨论、并在明天为您提供答案。

    顺便说一下、您能否给我发送有关此项目的更详细信息的电子邮件、以便我提出更好的建议?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    感谢您的信息。

    很抱歉、混淆不清、仅提供此信息。

    你有更新吗?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺锡克-圣、您好!

    感谢您的提醒。 很抱歉耽误你的时间。 我现在绘制您需要的图示。 我会尽快回复您。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺锡克-圣、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 请参阅下图和注释:

    注:

    • 线路转换将在 LINE_SWT x GCLK 时间周期(扫描线路切换时间)内发生。
    • 线路 n+1将在线路 n 关闭后打开。
    • GRP_DLY_R、 GRP_DLY_G、GRP_DLY_B 是寄存器位字段设置(在 FC0中)、用于设置红色、绿色和蓝色组延迟。
    • LINE_SWT 是设置扫描线切换时间的寄存器位字段设置(在 FC1中)。

    如果我有任何不清楚的地方、请告诉我。

    顺便说一下、您能否给我发送有关此项目的更详细的电子邮件、以便我提出更好的建议?

    此致、

    Steven