This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:当 OTG 引脚被拉至低电平时、PMID 电压不会下降至0

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24195, BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182791/bq24295-pmid-voltage-does-not-drop-to-0-when-otg-pin-is-pulled-low

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24195BQ25618

您好!

我 在  嵌入式系统上使用 BQ24295 IC、其中屏幕和 LED 需要5V 升压(连接到 PMID)、MCU 需要3.3V 升压(nRF52840)。 3.3V 由连接到电池的 LDO 提供。 我有一个电源开关、用于在不使用电路板时关闭3.3V LDO、因此 MCU 停止发射无线电数据包、并且在 不使用时不消耗电池电流。

电源开关将 LDO 的 EN 信号下拉、并连接到 BQ24295的 OTG 引脚、因为我希望在关闭电路板时也切断 PMID 上的5V 电压。

然而、当 VBUS 被断开并且 OTG 被拉至低电平时、PMID 引脚上的电压不会下降至0v、它会下降至 SYS 电压、这是可以理解的、因为 Q2体二极管将 PMID 连接至 SYS。 当我 通过 I2C 禁用 BATFET 时、PMID 变为0v。

是否有任何简单的硬件解决方案可以避免这种情况并在 OTG 被拉至低电平时完全禁用 PMID? 如果没有,则还有其他类似的 IC 可以实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    遗憾的是、我们所有在 PMID 输出端具有 OTG 的充电器都具有用于连接电池的体二极管、而不是用于将二极管压降连接到 PMID 的二极管。  如果您可以更改为在 VBUS 上具有 OTG 输出的充电器(其中一个没有最后一个数字为5)、则当 OTG 被禁用时、VBUS 上不会有电压。  或者、您也可以在 PMID 引脚而非 VBUS 上添加如下所示的 BQ24195外部 PFET:

    Q2的栅极将由 OTG 引脚驱动。

    或者、如果您的应用可以在1.5A 充电电流和1A OTG 电流的情况下正常运行、您可以使用 BQ25618/9、如下所示:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    遗憾 的是、BQ25618/9不受 PCB/SMT 提供商 I use (TLCPCB)的支持。 因此、剩下的唯一选择是添加外部 FET。

    但是、我很难在电路板上找到放置这些 FET (Q1和 Q2)的可用空间。 我找到了一个非常小的 Q2 (TPM2008P3)、但对于 Q1、我只找到采用 SOT23封装的 PFets。

    我是否需要在 Q1上添加1nf 电容器(是为了稳定性?)。

    此外,由于 OTG 和 EN 引脚上已经有一个被电源开关拉低的100K 上拉电阻, 我相信我不需要 R8和 R9,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    Q2 NFET 不需要低 Rdson、因此成本低且尺寸小。  Q1需要低于 Rdson、以防止电压降在满电流下影响您的应用。

    R8和 R9以及 NFET 的 Vth 构成了一个粗制比较器、可防止 NFET 导通(因此阻止 PFET)、直到分压输入电压高于 NFET Vth。  当 NFET 导通时、1nF 将10kohm 短路、然后缓慢充电、这应该会缓慢导通 PFET。  在 PFET 上、关闭10kohm 和1nF 慢降关闭。  我建议使用10kohm 和1nF 的软启动。

    此致、

    Jeff