This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:TPS54J061 VCC 波形

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060, TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180466/tps54j061-tps54j061-vcc-waveform

器件型号:TPS54J061
主题中讨论的其他器件:TPS54J060

大家好、团队成员

我们正在进行"通过 PSU 关闭电源"测量、我们看到 VCC 在关闭电源时上升、如图所示、这是我们的 IC 行为吗?

对于如图所示的 EN 干扰、是因为 Vcc 是 UVLO 吗? (但 VCC UVLO 下降应是2.65V?)

e2e.ti.com/.../P1V8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、King、

    我有点困惑;这些屏幕截图显示了来自两个电压轨的混合波形。 P3V3电源轨和 P1V8电源轨。
    您能否一次从单个电源轨发送所有波形(EN、VCC、Vout、Vin、PG)?

    此外、EN 和 PWRGD 上的小毛刺脉冲似乎是由于接地或测量问题造成的。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我想我们可以专注于 P1V8_AUX 轨、因为 P3V3_AUX 的 EN 直接来自 P1V8_AUX PG。  

    P1V8_AUX 的 Vout/PG/VCC/Vin 波形如下所示。

    其 PG 引脚串联连接到 VCC 引脚、电阻为10kohm。

    为了澄清这一点、该电源轨是 TPS54J060、而不是 TPS54J061。

    (1)在输入电压关闭期间、P1V8_AUX VCC 将振铃。

    (2) PG 引脚的毛刺脉冲

    当输入电压关闭时、PG 会出现毛刺脉冲。 我想原因是 PG 引脚 MOS 的 VGS_TH、但我不确定。 您能帮助解释并提供相关阈值吗?

    如您所述、您是否还能建议合理的测量方法?

    谢谢。

    William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我们仍然错过了之前请求的 EN 波形。
    您能否将 EN 波形与其他波形一起提供?

    谢谢、此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    由于示波器一次只能测量4个通道、因此我更改了 EN 波形的通道4。

    P1V8_AUX 的 VOUT/PG/VCC/EN 波形如下所示

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我现在离开了城外。

    在 EN 引脚下降后、VCC 电压似乎仅开始下降20ms 或更多。

    此延迟比我预期的要长。

    请允许我们对此进行进一步调查、并在1月4日星期三之前回复您。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我刚才验证了 EN 引脚上的电压仅需~700mV、VCC 才能导通。

    由于 EN 引脚上的凸点、VCC 似乎重新打开。

    您应该修改 EN 引脚驱动电路、使凸点消失、或者至少它不超过700mV 阈值。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    如果回复解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    有一些问题需要您的反馈

    (1)您是否意味着再次打开 VCC 的原因是 EN 引脚达到700mV?  但它们并不是同时使 EN 引脚在  VCC 再次导通之前达到700mV。

    (2)该700mV 阈值是否在 IC 规格中描述?

    (3) 您能否告知 如何修改 EN 引脚驱动电路? 该 EN 信号来自上一级 VR PG 引脚。

    谢谢。  

    William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    (1)是。 VCC 再次打开的原因是 EN 引脚达到700mV (或接近700mV 的阈值)。
       这 种情况可能需要一段时间才能使 EN 达到700mV 左右。

    (2)数据表中未提及700mV。 我稍后会解决这个问题。

    (3) 如果 EN 来自另一级的 PG、则必须了解其上为什么有凸点。
       即使从 EN 断开、PG 信号是否也有凸点?
       另一级的 GND 此时是否有凸点? 该 的接地。
       是 PG 直接缩短/连接到 EN 或与此连接串联的任何电阻器。

    此致、

    Yitzhak