主题中讨论的其他器件: TPS55340、 TPS61175、 BQ40Z50-R1
大家好、
很抱歉打扰你。
正如我们从下表中看到的、我是否可以知道为什么 theta_JA 的数据低于 theta_jc?
根据我们的理解、大多数 theta_JA 数据高于 theta_jc。 感谢您的帮助和时间。
谨随信
Redick Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
很抱歉打扰你。
正如我们从下表中看到的、我是否可以知道为什么 theta_JA 的数据低于 theta_jc?
根据我们的理解、大多数 theta_JA 数据高于 theta_jc。 感谢您的帮助和时间。
谨随信
Redick Lee
您好、Redick、
对于底部具有大散热焊盘的器件、如 TPS61088、Theta Ja 低于 Theta JC。 因为热量可以直接通过底部散热焊盘散发、这意味着散热主要由底部散热焊盘处理。
您可以查看其他一些 IC (如 TPS61175或 TPS55340)的数据表、它们的底部没有散热焊盘、因此热量主要只能通过引脚散发。 对于这些 IC、Theta Ja > Theta JC。
对于底部具有大散热焊盘的器件?
假设芯片组电源=1W,Tj=100’c
根据规格热性能信息,Tc=Tj-(P*RJC),Ta=Tj-(P*RJA),Tb=Tj-(P*RJB)
tj=100'c
Tc=100-(1*39.8)=60.2
Ta=100-(1*38.8)=61.2
TB=100-(1*15.5)=84.5
如下所示…。
我不明白为什么 Ta 可以高于 Tc
您好!
有两个问题:
关于 OperationStatus 寄存器,根据 BQ40Z50-R1技术参考,我知道它有两种访问方式,一种使用 0x54寄存器 ,另一种使用 ManufacturerBlockAccess()或 ManufacturerData(),
这两种方法可以读取相同的结果?
如何读取 ManufacturerAccess() 0x0054 OperationStatus 寄存器? 是否与下面的相同? 首先写入命令0x00、发送数据0x0054、然后读取命令0x23?
谢谢!