This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:关于短路保护

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605, LM76003, LM73606EVM-5V-400K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737479/lm73605-about-short-circuit-protection

器件型号:LM73605
主题中讨论的其他器件: LM76003LM73606EVM-5V-400K

您好!

您能告诉我 LM73605过流和短路保护吗?

现在、我们将与 LT8614竞争。
客户 期望 LM73605/6中具有以下措辞的函数。

'在过载或短路情况下 、LT8614可安全地承受运行
通过使用高速峰值电流模式架构实现饱和电感器。"

客户希望使用额定值低于电流限制值的电感器。
因此,这种职能是不可或缺的。
是否可以在 LM73605/6中实现此目的?

客户使用示例:
Vin=19.5V、Vout=5V、Iout≒3.6A、结合 LT8614使用的电感器= FDSD0420-H-2R2M


此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuseke-San、您好!

    LM73605/6将进入断续保护模式。 该器件将在大约46ms 后关闭并重新尝试软启动。 短路消失后、器件将再次启动。 这将防止器件在短路操作期间升温。

    这部分取决于与 LM73605/6配对的电感器。 对于软饱和电流(不是硬饱和电流、因此可使用较低的饱和电流。

    我还建议在此应用中使用最大输出电流较低的器件。 两个选项是 LM53635或 LM76003。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    感谢您的响应和支持。
    我使用 EVM 进行了短路测试、以检查软饱和电流模式的行为。
    我将编写测试条件。 并连接测试情况。

    Δ V Vin=19.5V、Vout=5V、FSW=500kHz、L:FDSD0420-H-2R2M、EVM:LM73606EVM-5V-400K□
    □测试情况
    e2e.ti.com/.../LM73606-test-condition.pdf

    器件在开始测试几秒钟后中断。
     当电感器饱和时、该器件能否承受短路测试?

    我建议使用 LM73605/6替换 LT8614。
    即使 L 已饱和、LT 也可以清除短路测试。
    可以给我建议和支持吗?


    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、

    由于我们继续通过电子邮件进行对话、我将关闭此主题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、您好!

    感谢您的合作。
    我将查看与 shidara-san 的电子邮件。

    此致、
    Yusuke