This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:6V、12V 和24V 太阳能为3.7V 锂电池充电所需的太阳能电池板充电器电路

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741223/bq24650-solar-panel-charger-circuit-needed-for-6v-12v-and-24v-solar-to-charge-the-lithium-battery-3-7v

器件型号:BQ24650

您好!

我正在考虑使用 bq24650部件,但我不确定它是否适用于我的应用程序。

我需要通过太阳能电池板为3.7V 的锂电池充电6V、12V 和24V。 当我使用12V 或24V 太阳能电池板时、我希望直接使用主电源、而不是为电池充电。 但6V 太阳能电池板、我只需要为电池充电。

它将仅连接一个太阳能电池板。 我是否应该添加一些电压检测电路来在6V 或12V 太阳能电池板之间切换? 请提供建议。 您是否有任何现有设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilija

    我不知道您建议的现有设计、但应该可以将2个 PFET、源极连接在一起、直接连接到您的系统、并且仅在电池板电压大于= 12V 时才会打开 FET。 实际上、您可以使用连接到电池板输出的电阻分压器 来驱动 NFET 的栅极、其中源极接地、漏极接地。  请记住、在12V 和24V 面板上、系统电流不能为电池充电。