This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110evm-796监控电池充电状态

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741351/bq34110evm-796-bq34110evm-796-monitor-the-battery-charge-status

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

大家好:

  现在、我使用 bq34110EVM-796通过 bqstudio 监控电池充电状态;5分钟前电池的 RSOC 为30%、充电电流约为200mA、电池设计容量为2500MAH;5分钟后电池的 RSOC 突然高达100%、而  满电量 为2500MAH,剩余电量为2500MAH;但是电池的电压远远低于满电量; 电池电压和 电池电流已经过校准、电压和电流通过测量是正确的;我不知道为什么 RSOC 和充电 速度如此之快、这似乎令人难以置信;

谁 能告诉我造成 这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    校准以获得良好的电压和电流测量值只是设置监测计的第一步。 接下来、您需要配置监测计设置。 监测计设置在 bqStudio 的'Data Memory'屏幕中的数据闪存中进行配置。

    如果您使用的是锂离子电池、您会发现大多数默认值接近于您所需的值。 如果您使用不同的化学成分(即 PbA、NiMH、LiFePO4)、则需要更新大量参数。 我创建了一个电子表格、以帮助建议下面附加的默认设置:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq34110_5F00_dataflash_5F00_notes_5F00_rev03_5F00_20181002.xlsx

    下一步是设置 CEDV (补偿放电结束)参数。 CEDV 需要七个系数来实现精确的电量监测。 CEDV 系数可确保温度和电流负载范围内的测量仪表精度。 收集所需数据并生成系数的过程可在 http://www.ti.com/tool/GPCCEDV 上找到

    至 GPC 工具需要六个连续放电的数据日志文件(3个不同的温度和2个不同的放电速率)。 日志中应包含时间(以秒为单位)、电压(以 mV 为单位)、电流(以 mA 为单位、其中放电电流为负值)和电池温度(以摄氏度为单位)等列。 数据文件应以 csv 格式存储。

    bqStudio 中提供了一个 GPC Packager 工具来打包日志文件、以便将其上载到 GPCCEDV 工具。 GPC Packager 工具希望数据文件具有.log 文件扩展名、因此需要将.csv 文件重命名为.log。 GPD Packager 生成.zip 文件后、可以将其上传到 GPCCEDV 在线工具。 几分钟后、包含报告和建议的 CEDV 参数的结果将通过电子邮件发送。

    报告中有7个 CEDV 参数应该被编程到数据存储器中:

    电动势(EMF)

    EDVC0 (C0)

    EDVC1 (C1)

    EDVR1 (R1)

    EDVR0 (R0)

    EDVT0 (T0)

    EDVTC (TC)

    在获取 CEDV 系数并将其编程到数据闪存后、您将需要进行完全充电和放电、以便监测计了解电池容量。 充电期间、确保监测计检测到完全充电条件(器件寄存器中的 FC 位将被置位)。 此外、确保 EDV_CMP 位(在数据存储器中、CEDV 监测配置)设置为"1"以启用 EDV 补偿。

    我希望这对您有所帮助、

    Matt