请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910A3EVM-583 主题中讨论的其他器件:TPS65910
您好!
关于 TPS65910AA1上的 ILMAX 寄存器、我的客户询问一些问题。
它们在 AM3554上使用600MHz (@OPP100)、目前 VDD_MPU 的 ILMAX 寄存器配置为1.0A (ILMAX = 0)。
(根据数据表表表5-10、OPP100下的 VDD_MPU 电流为600mA (最大值)。)
(问题)
1) 1)当 MPU 时钟更改为800MHz (@Turbo)时、VDD_MPU 电流是否需要更改为1.6A (ILMAX = 1)?
因为在数据表表中、涡轮模式下的最大电流为800mA (最大值)。
2) 2)在 EEPROM 模式下,ILMAX 寄存器是否配置为默认值(ILMAX = 0:1.0A)?
此致、
TAO_2199