This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910A3EVM-583:关于 ILMAX 寄存器

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739176/tps65910a3evm-583-about-ilmax-register

器件型号:TPS65910A3EVM-583
主题中讨论的其他器件:TPS65910

您好!

 

关于 TPS65910AA1上的 ILMAX 寄存器、我的客户询问一些问题。

它们在 AM3554上使用600MHz (@OPP100)、目前 VDD_MPU 的 ILMAX 寄存器配置为1.0A (ILMAX = 0)。

(根据数据表表表5-10、OPP100下的 VDD_MPU 电流为600mA (最大值)。)

(问题)

1) 1)当 MPU 时钟更改为800MHz (@Turbo)时、VDD_MPU 电流是否需要更改为1.6A (ILMAX = 1)?

因为在数据表表中、涡轮模式下的最大电流为800mA (最大值)。

2) 2)在 EEPROM 模式下,ILMAX 寄存器是否配置为默认值(ILMAX = 0:1.0A)?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAO_2199、

    您的问题已转发给负责的工程师、他将回答您的问题、谢谢

    图莫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO_2199、

    如果 Sitara 处理器运行 Linux、则用于动态电压调节(DVS)的集成 TPS65910驱动器和代码应自动处理时钟速度的变化。

    在提高时钟速度之前、处理器应增加 PMIC 内核电压轨上的电压。 如果电压变化是自动处理的、那么电流限制设置也应该是自动的。 除非您注意到系统中存在问题、否则我认为这不是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我将您的答案告知客户并理解了。
    我将关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199