This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:TPS54340有关浪涌电流对策的问题。

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS54341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740956/tps54340-tps54340-question-about-countermeasures-against-surge-current

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: TPS54341

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54340。

我有疑问。


(问题)

问题1.
我们正在考虑针对 TPS54340之后的浪涌电流采取对策。
30至35A / 800 u 至1ms 的浪涌作为直流/直流后级的三角波发生。

它是直流/直流范围内的输出响应吗?
输出电压是否显著下降?

问题2.
如果 Q1的响应及时、过流保护是否起作用?
如果存在诸如"由于过流有**ms 的延迟而没有问题"之类的信息
你能教吗?

问题3.
如果 Q1在 DCDC 范围内不做出响应、或 Q2采用过流保护、
我们认为、除了处理增大直流/直流输出的电容器容量外、没有其他选择、
但是、如果将容差和裕度包含在计算中、则需要大约4000uF 的电容。

是否可以将直流/直流输出电容器增加这么多?


问题4.
在应对浪涌的措施中、DCDC 输出的电容器容量会增加、因为它通常认为浪涌大约为几十 μ F、启动时间大约为2至5ms
我想如果是4000 μ F、则需要500毫秒至1秒的时间。
正确吗?

最恰当的考虑。

Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    产品专家将跟进您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    TPS54340具有逐周期电流限制。 电流将被限制在大约5A。当施加大于该值的负载时,必须由转换器的输出电容器来补偿差异。 如果输出电压降至零以下、则环流二极管会提供电流。

    1) 1)Q1的答案取决于输出电容器的值,因为当输出电流大于6A 时,电容器的值决定输出电压下降的速率。 请参阅第3季度和第4季度针对2 mF 的答案。

    2)Q2、每个周期感应电流、因此电流限制非常快。 当负载被移除时、输出电压恢复。

    3) 3)我们通常建议使用具有可调软启动功能的器件、例如 TPS54341。 此外、大多数大电容器的 ESR 大于预期、因此在计算补偿时应包含 ESR。

    4)4)要计算 Q4的答案、假设启动期间的输出电流为2A

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:


    非常感谢您的回复。
    我回复我的客户您的答案。

    我将反馈它。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。