This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:1S 电池应用、BQ25708停止充电器电池当 CV 设定电压超过4.288V、设定低于4.288V 时、充电器正常

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739352/bq25708-1s-cell-application-bq25708-stop-charger-battery-when-set-cv-voltage-exceed-4-288v-set-lower-than-4-288v-the-charger-is-normal

器件型号:BQ25708

你好

1S 电池应用、BQ25708停止充电器电池当 CV 设置电压超过4.288V、设置低于4.288V 时、充电器正常

那么、可能会发生什么情况呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    当通过将 CELL_BATPRESZ 偏置为 REGN 的25%来将 BQ25708配置为1S 电池时、在 POR 启动时 MaxChargeVoltage 寄存器(0x15)设置为4192mV。

    一旦达到 MaxChargeVoltage 值、MaxChargeVoltage 寄存器将导致充电器停止对电池充电。 可以通过 I2C 修改该值、方法是覆盖寄存器0x15。 它在启动时设置为保守值。

    您能否提供有关"设置 CV 电压超过4.288V 时电池充电器停止意味着什么的更多详细信息?" 您是否说电池电压(即在 SRN 引脚19处测得的电压)超过4.288V 时充电停止? 如果是、则这是上述预期行为。

    或者、您是否说过当通过 I2C 将寄存器0x15从4.288V 更改为高于4.228V 时、充电器会突然停止充电? 如果是这种情况、则不会是预期行为、我需要更多详细信息来确定原因。 如果是、请告诉我:
    1:当您看到意外行为时为寄存器0x15设置的值
    2、如果您要从其他寄存器的默认 POR 值中更改任何其他寄存器值
    3、引脚19处的电压测量值以及进入电池的电流测量值(即为0A 还是小于预期值?)
    在意外行为期间、寄存器0x20 (充电状态寄存器)和寄存器0x21 (PROCHOT 状态寄存器)的值
    5.您使用的是 EVM 还是定制硬件?
    6.您是在为真实电池充电还是使用 CV 电源模拟电池? 如果是真实的电池、它是否具有保护 IC?

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    感谢您的回复、在 CHRG_OK 之后、我重置0x15值、例如小于4.288V、当电池电量低时、它正在充电正常、 但当 SRN 上的电压上升到4.288V 时停止,这可能是我的电池上的保护 IC 的保护操作导致的、因此这个问题可能会被挂起。

    我还有其他问题:在 POR 上,0x15设置为默认值4192mV,在 CHRG_OK 之后,0x15可以更改,我想知道 MaxCharge 电压寄存器(0x15)的范围? 数据表中没有对此进行说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    寄存器0x15中可设置的最大值为19.2V、最小值为1.024V。 该寄存器具有11个16 mV LSB 的位、理论上允许您写入大于19.2V 的数字、但任何较大的值都将被忽略。

    数据表(SLUSCU2)的第8.6.4节提供了有关格式和限制的更多详细信息。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    对于1S 应用程序,0x15可以设置为? v,对于1S,SYS 的 OVP 是5V,因此我可以将0x15设置为低于5V? 实际上、我希望可用值0x15大约为4.35V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器0x15中设置的最大充电电压表示电池将充电到的电压。 对于1S 锂离子电池、其电压范围通常为4.1V 至4.35V、4.2V 为常见电压、但它实际上取决于您使用的特定电池、您应联系电池供应商以确定要设置的正确最大充电电压。

    正如您所说的、电池充电电压和系统电压之间存在关系。 我同意、在系统级别为高于最大系统电压的电池充电是没有意义的。 但是、如果不更好地了解系统、我很难为这些不同参数提供一个具体范围或一组值。 也就是说、最大充电电压应直接根据电池的特性而不是这些其他系统要求进行设置。 如果电池特性与系统要求不匹配、则需要改用不同的电池或多节电池配置。