This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:bq40z50 / bq40z60 / bq40z80 -点击 PBI 以启用引脚功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738151/bq40z50-bq40z50-bq40z60-bq40z80---tapping-pbi-for-enable-pin-function

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z80

您好!

我希望使用 PBI 引脚作为辅助 IC 的使能线路。 当电量监测计未处于关断状态(指示连接到 BAT)时、此 PBI 引脚似乎具有电压、而当电量监测计处于关断状态时、此引脚可能没有电压。 当电量监测计(其中的电池)未处于关断状态时、此特性可用于启用辅助电路。  

我是否可以对该引脚上的上拉强度提供一些指导? 与 bq40z50/bq40z60、bq40z80的关断/非关断状态相关的引脚预期性能是多少? 我是否可以评论一下在不破坏 IC 功能的情况下、我可以从该引脚拉出多少电流?

我的目的是使用此引脚直接驱动 EN 引脚(可能通过分压器)、或使用它来驱动 NFET。  

卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PBI 功能旨在提供备用电源、在短暂的瞬态断电期间提供电源。  该引脚不反映关断状态、如果在该引脚上连接了任何其他电路、则备用电源功能可能会受到影响。  不建议将任何元件连接到 PBI 引脚、电容器除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Steve 的回答。 响应内容与此引脚的简短数据表说明类似、遗憾的是未提供我所寻求的清晰度。 我想了解更多信息、以便验证连接到此引脚的潜在附加电路的限制。 在该引脚上向 GND 负载添加1MOhm 是否会导致问题? 您是否可以让工厂工程师联系我进行讨论? 卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucas、数据表中有几个方框图显示了 PBI 引脚上的内部电路。 虽然我不认为引脚的运行方式与您在检测关断时所期望的一样、但使用1M Ω 电阻不会导致问题。