This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于仅在单相中使用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738673/ucc28064a-about-using-only-in-single-phase

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28056UCC28064

你好。

我对 UCC 28064有疑问。

我正在考虑将 UCC 28064用作单个。

在这种情况下。 如何处理与 PhB 端子和 B 相相关的其他引脚?
此外、我计划不安装 B 阶段的输出部分的各个部分
没关系吗?

您有应用手册吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC28064A。 您的客户似乎在寻找单相 TM PFC。 UCC28056是否能满足客户的要求?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    UCC28056正在考虑中。
    我们计算低数量系统的生产线和电路板修订成本等。
    我想、如果我将 UCC28064 A 用作单个器件、并在统一器件时降低成本。
    请告诉我再次与 UCC28064A 单一器件配合使用时的方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    UCC28064A 将在启动期间强制采用双相模式。 我不能建议将 UCC28064A 用作严格的单相 TM PFC、此时不组装第二相。

    此致、
    本·洛夫