This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池充电器#39的 PMID 行为

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733803/bq25895-battery-charger-s-pmid-behaviour

器件型号:BQ25895

您好!

我们在设计中使用的是 BQ25895充电器。 使用 PMID 生成的5V 电压用于 OTG 功能。
使用来自 NXP (NX5P3290UKZ)的外部负载开关将 PMID 上的电流限制为1A。

我们注意到以下提到了审计委员会的问题。

1) 1) PMID 引脚上的阻抗在电路板上电后降至<2K (在上电之前、PMID 引脚上的阻抗大于10M)。

2) 2)负载开关(NX5P3290UKZ)的 ILIM 引脚显示零欧姆阻抗/对地短路。

假设负载开关已损坏。 我们重新安装了新的负载开关 IC。 但是、在上电后、我们发现了与上述相同的观察结果。


我们已经询问了 NXP 的此问题。 他们告知我们、全球多个客户都使用了此器件、采用相同的设计架构。 客户都没有提出过类似的问题。

因此、由于 BQ IC 的 PMID、我们请求对此进行检查。

我们还想知道 TI 的 BQ IC 是否具有任何外部负载开关、而后者没有内部电流限制功能。

 谢谢、此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    请您分享您的原理图吗?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.充电器部分原理图。

    2. NXP 开关原理图

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请更新我们的上述问题。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    请提供更多信息吗?
    1.在 OTG 模式下 PMID 是否存在5V 输出?
    2.您的意思是“通电”?
    3.实际的问题是什么? 在运行期间、NX5P32290UKZ 是否损坏或 bq25895是否损坏?
    PMID、I (PMID)、SW、VBUS_SRC_SINK、I (VBUS_SRC_SINK)波形会有所帮助。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    我们没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。