This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630:关于电感值,计算结果与 webench 结果之间的差异

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737872/webench-tools-lmr23630-regarding-inductance-value-difference-between-calculated-and-webench-result

器件型号:LMR23630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LMR23630并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在这些条件下、我将考虑电感。

输入电压:22.8V - 25.2V

输出电压:12V

输出电流:1A

通过使用数据表9.2.2.4 公式(13)、我计算了电感值、 得出50uH。

e2e.ti.com/.../LMR23630-L-result-of-calculation.xlsx

另一方面 、WEBENCH 的结果为16uH。

它与结果相差很远。

为什么结果不同?

如何阅读公式以及如何使用 webench 是否出错?

此外、WEBENCH 建议从13.1uH 到26.19uH。

它来自哪里? 数据表中未说明。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我重新计算了电感器值以进行比较。

    当我使用以下条件计算电感器时、我还计算出52uH。

    输入电压:22.8V - 25.2V
    2.输出电压:12V
    输出电流:3A
    4.30%纹波


    Webench 模型计算了"最坏情况"下30%的纹波、即器件的最大负载为3A、以确保器件不会在3A 时进入电流限制。 当我将计算更改为使用3A 时、我计算出25.2uH 的纹波为30%、13.10uH 的纹波为40%。

    如果此应用在任何情况下都无法达到连续3A 负载、则可以使用计算值为39uH (40%纹波)至52uH (30%纹波)的电感器。

    如果仍有任何疑问或您有其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢你的答复。

    我理解、

    在数据表公式中、电感值是根据目标负载电流下的纹波速率确定的、

    WEBENCH 取决于电感值由最大负载电流下的纹波速率决定的差值。

    我将与客户分享您的答案。

    此致、

    新一