This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:FET VDS 额定值

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, CSD18503Q5A, CSD18514Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737737/tps43061-fet-vds-rating

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: CSD18503Q5ACSD18514Q5A

大家好、我已经实现了 TPS43061、其中 VIN=12-15V、VOUT=24V、IOUT=5A (请 参阅 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=31B2E187EC33A8CB)。

但是、在构建某些电路板后、我需要尽可能增加输出电压、但使用相同的 FET (高侧- CSD18514Q5A、低侧- CSD18503Q5A)。

TI 关于升压 FET 中需要多少 VDS 裕度的指导是什么? 在数据表或 Excel 设计工具中、我似乎找不到任何指导。  

只需更改反馈电阻器、我是否可以安全地将输出电压推至28-30V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我建议提供大约10V 的裕度。 因此、当输出电压为30V 时、40V MOSFET 对于此应用来说应该是可以的。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    感谢您的反馈。 就像 FYI 一样、Webench 在 VOUT=25、26、27V 等条件下进行了 FET 选择、不建议使用之前使用的40V FET。  

    谢谢、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    感谢您让我了解 WEBENCH。 我将对此进行研究。

    -Garrett