This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:DCM 和 Eco-mode 的时序

Guru**** 1464760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735699/tps57040-q1-the-timing-of-dcm-and-eco-mode

器件型号:TPS57040-Q1

大家好、

我对 TPS57040从 DCM 更改为 Eco-mode 的时序有疑问。 我找到了解释、但我想知道如何计算该值。  您能告诉我如何计算这些值。(P.35、8.2.2.11非连续模式和 Eco-mode 边界。

我正在等待你的答复

谢谢、

Masayuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayuki

    这是 我所了解的有关 Eco-mode 边界的最佳参考:

    底线是无法准确预测精确的生态模式边界条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、John、

    感谢你的答复。  我明白了。 我还有客户的其他问题。 客户担心 Eco-mode。  

    - 尽管进入 Eco 模式的条件是由元件分散决定 的,但我们是否可以认为该条件波动不大?  

     (我是说 、虽然最初处于 Eco 模式、但在使用时很难进入 Eco 模式)

    我正在等待你的答复。

    谢谢、

    Masayuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayuki

    是的、对于相同的 IC 和相同的电路、进入 Eco-mode 的条件应保持恒定。  如果您有或更多不同的电路板可能具有不同的阈值。  对于给定的 IC 和电路、您无法通过计算准确预测阈值。