This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1输入短路保护

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737145/tps65131-q1-tps65131-q1-input-short-protection

器件型号:TPS65131-Q1

尊敬的:

如果  输入短路 ,TPS65131-Q1如何探测?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

 此致、

劳伦斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月17日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    此器件具有欠压锁定(UVLO)保护。 如果输入短路或以其他方式低于 UVLO 阈值(最大2.7V)、该器件会自动关闭正负转换器。
    此致、
    辽卡特