This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:用于在驱动半桥时实现可靠运行的最低电源电压是多少。

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737349/ucc27201-what-is-the-lowest-supply-voltage-for-reliable-operation-while-driving-a-half-bridge

器件型号:UCC27201

在驱动半桥时确保可靠运行的最低电源电压是多少(半导体上的 FDMD82100)。 UCC27201的数据表中规定、建议的最小电压为8V、但另一位工程师告诉我、为了实现可靠运行、需要10V、因为 UCC27201被设计成禁止(低压锁定) 如果驱动电压不足以完全增强 FET、并且通常 LVL 在驱动器芯片内部设置为大约7.5V。 那么、我不理解为什么需要10V?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    感谢您关注 UCC27201驱动程序、在支持该器件时、我将帮助回答您的问题。 这是一个好问题、基本上将决定"安全"操作与最佳驱动电压操作。

    UCC27201的工作原理。 驱动器的运行基于 VDD 电压和 HB-HS 电压处于 UVLO 的运行范围内。  对于 MOSFET 的特定 Vgs 驱动电压、没有比这更好的机制。

    UCC27201建议的最小工作电压范围为8V、基于 VDD 上升 UVLO 阈值最大值7.8V。 大多数额定电压处于驱动器电压范围内的 MOSFET、100V VDS 或更低、根据给定 Vgs 下 Rdson 与栅极驱动损耗之间的折衷、设计人员通常选择在9V-10V 的典型 VDD 电平下运行、这些损耗随着 Vgs 的增大而增大。

    我看到 FDMD82100的 Rdson 参数额定值为6V、因此该器件 有保证参数在6V 时以 Vgs 运行。 但是、Rdson 高于10V Vgs 时的值。

    在 MOSFET 数据表中、图2显示了标称 Rdson 与 Vgs 以及漏极电流的关系。 这将是一个很好的基准、因此您可以确定在8V 时使用 MOSFET 峰值电流驱动 Vgs 是否存在任何问题。

    您必须确定 Rdson 的轻微增加是否是一个问题。 如 Vgs=6V 时的数据表参数所确认的那样、MOSFET 开关运行没有问题。

    请通过选择该主题上的绿色按钮来确认这是否解决了您的问题。

    此致、

    Richard Herring