This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:导通状态期间的输出电压

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736297/tlc5941-output-voltage-during-on-state

器件型号:TLC5941

你(们)好。

我正在进行一个需要16个 PWM 信号的设计。 为此、我使用 TLC5941。

我在每个输出上都连接了一个电阻器 R、而不是驱动 LED、然后再连接到3.3V。

TLC5941的输出还连接到16个(逻辑电平) N 沟道 MOSFET。
这导致16个 MOSFET 在栅极上具有单独的上拉电阻 R、可通过 TLC 芯片的输出单独将其拉低。 MOSFET 的作用类似于逆变器、并且我在其后面有电源电路。 此部分与本次讨论无关。

我‘TLC 旨在调节流经 LED 的电流,因此我“欺骗”IC,如下所示:

我已将 TLC 输出的输出电流设置为5mA (Rset = 10k)。 16个"负载"电阻器各为1k。
使用1k 电阻器和3.3V 电源时,每通道的输出电流不能超过3.3mA。

根据数据表第10页的图5、当输出打开时、我可以期望输出电压为~0V。
换句话说、我可以使用这些信号来打开/关闭 MOSFET。

我已经构建了我的原型、这很好。
然而…在构建10个相似电路后、我开始看到在某些电路中、TLC 的1或2输出不会切换至0V…
在这些‘故障’输出上,我测量 Vout (low)= 1.5V 或更高,这会导致 MOSFET 永久导通。

这是我不理解的部分。

所以...我有3个问题:
1) 1)在本例中、Vout (低电平)如何大于1.5V?
2) 2)我是否误解 DS 的图5?
3) 3)我假设输出受限且未调节电流。 这实际上是真的吗?

我希望能很快得到答案。
谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene、

    (1)电压应与下图类似。 如果使用具有5mA 恒定电流的3.3V LED 电源、则输出电流无法达到5mA、因此输出电压应小于膝点电压0.5V、这应满足 MOSFET 的关断要求。

    (2)是的、您是对的、大电阻器连接到3.3V VLED、较低的输出电压。

    (3)是的、正确、输出电流受到以下曲线的限制。

    如果您有更多问题、请告诉我们、谢谢!

    此致!

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反应 Shawn、

    我无法看到您发布的图像、它看起来像损坏的 JPG。
    当然、我仍然对图像感兴趣。

    不过、我很高兴您同意我的设计方法、并且这种设置应该起作用。
    但是、正如我之前所写的、在某些输出上它不起作用、我得到的输出电压高达2V、而不是~0V。

    因此、我尝试减小我的电流设置电阻器。 这达到了目的。 原始值为10k;我用2k 替换了它。
    就概念而言、没有任何变化、我只是将每个输入的电流限制从5mA 增加到了大约15mA。
    现在、"正常工作"输出的行为也是正确的。

    因此...我有两个新问题:
    1) 1)电流设置电阻器的最大值是多少?
    2) 2)我最初选择的10k 实际上是否超出规格?

    我对答案很好奇...
    提前感谢您、
    Rene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rene:

    1) 1) Imax 必须设置在5mA 和80mA 之间。 如果 Imax 设置为低于5mA、则输出电流可能不稳定。 这可能是输出电压错误的原因。

    2)从公式6 (第16页)可以看出、电阻器的范围为488 Ω 到7.812k Ω。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    肖恩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    这说明了我的调查结果。 我显然是在超出电流设置电阻器的规格。
    现在它已设置为2k、问题已解决。

    感谢您帮助我理解这种行为!
    Rene
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴,Rene!

    肖恩