This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:电源模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735445/lp5024-supply-modes

器件型号:LP5024

您好!

我的重要客户正在成功评估 LP5024与 IS31FL3216A。

我们期望使用3.3V 电源轨为芯片供电、但 LED 将直接由电池电压供电(提供保护等)。

但是、3.3V 电源轨并不总是存在(当 IC 处于深度睡眠状态时)。 是否支持此运行模式?

或者、换句话说、当 IC 不能供电时、LED 是否会熄灭?

根据数据表、UVLO 功能似乎应以极低的电流消耗(泄漏)保持器件处于复位状态。

一些初步测试支持这一点、但我想确保它是预期功能。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vincenzo、

    如果未提供 IC、LED 将熄灭。

    我还将向您发送一封电子邮件、以了解更多详细信息。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth