This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:如何仅在电压模式下使用 UCC28070并禁用电流模式

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736033/ucc28070-how-to-use-ucc28070-only-in-voltage-mode-and-disable-current-mode

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28063A

您好!

我想知道 UCC28070是否只能用于电压环路。

我不想感应电流。

那么,是否有任何方法可以禁用电流感测引脚? (如 CSA 和 CSB)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、张锡良、
    如果在 UCC28070上禁用电流感应、则无法实现功率因数校正(PFC)。
    所有 CCM PFC 控制器都需要感应电流。
    您应该考虑使用其中一个 TM PFC 控制器、例如 UCC2806x 系列器件作为替代产品。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、  

    我在 无桥升压 PFC 内核中使用了 UCC28063A、但存在一些问题。 请参见下图。  

    两个辅助绕组分别用于在正负生命周期中高速缓存 ZCD (参见图 1)、但 ZCD 信号在负半线周期中似乎丢失(或延迟)(参见图 2)。