This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A:USB-C 电力输送

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, TIDA-00712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735018/bq25120a-bq25120a-usb-c-power-delivery

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: TIDA-00712

大家好

我正在使用 BQ25120A 电池充电器和 USC Type C 连接器进行设计。

使用以下配置时充电似乎正常:

- USB2墙上适配器、

-无电力输送功能的 USB3 C 型壁式适配器。

但是、电源传输壁式适配器在通过电路板连接时不会提供任何电压。
在电力输送方面、我们不关注高功率、而是要与最大壁式适配器兼容。

原理图或多或少是 TIDA-00712的一个。

差分对连接到 STM32。

感谢您的支持。

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    您能否发布示波器捕获、了解您的案例中的 VIN 和 PMID 是什么样子?

    谢谢、
    Gautham