This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25895:具有 GND 和 PGND 的 PCB 设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735311/webench-tools-bq25895-pcb-design-with-gnd-and-pgnd

器件型号:BQ25895

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的问题与一个 PCB 中包含 bq25895以及一个 LDO 和两个 uC 的复杂设计有关。  

其思路是使用 bq25895为单节锂聚合物电池充电。 VSYS 输出将连接到外部3V 固定 LDO (TPS79730)、以便为其中一个 uC 供电。 PMID 输出将用于为另一个以5V 工作的 uC 供电。  在电池充电时、系统应独立工作(未连接 VBUS)、然后在需要时使用 VBUS 充电。  

1 -在数据表中、说明 PGND 应从 AGND 引脚。 在我的设计中、bq25895的顶层和底层上有 PGND 覆铜、电路的其余部分(uC、传感器和 LDO)有 GND 覆铜。 PGND 和 GND 只使用过孔在一个点上连接。 这种方法是否正确?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在处理此查询、并将很快返回给您。

    谢谢、
    S.Suganya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户1321、

    转到相应的论坛、以便专家可以回答您的问题。

    谢谢、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 d/s 上的11.1布局指南、将模拟接地与电源接地分开布线。 连接模拟接地并单独连接电源接地。 使用电源板作为单一接地连接点、将模拟接地和电源接地连接在一起。 或使用0Ω Ω 电阻器将模拟接地连接到电源接地。

    d/s 上的系统示例显示了 AGND 和 PGND 连接。

    下面是 AGND 和 PGND 连接的示例布局。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。