This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:PG 引脚#39;s 灌电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734194/tps54394-pg-pin-s-sink-current

器件型号:TPS54394

您好!

客户想知道 PG 引脚的灌电流能力。 您是否有相关规格?

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可能需要一些测试。 将在一个或两个工作日内回复。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我们没有详细规格。 如下面的数据表所示、

    PGOOD 引脚能够灌入大约5mA 的电流。 因为较高的电流会导致 PGOOD 引脚上的电压更高、这可能会导致逻辑状态错误。

    此致、

    Sam