This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有极快启动时间的 LED 驱动器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734676/led-driver-with-very-fast-start-up-time

主题中讨论的其他器件:LM3644

尊敬的先生或女士:
我们正在寻找具有快速启动时间的 LED 升压驱动器。
很难搜索此参数。
以下是我们的规格:
USB 输入、4、5 - 5、5V
LED 电压10V - 15V、或双通道5V - 7V
- LED 电流2A 脉冲
-使用4ms 脉冲清洁矩形脉冲
=>µs:<=10 μ s 范围内的启动行为

在输入端、我们将放置存储电容器以避免 USB 过载。

您能帮助我们找到合适的器件吗? 可能的启动条件是什么?
可能的效率是多少? 95%?


此致
Martin Hermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、

    我们将在明天检查并回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    我知道、我们没有能够支持这些规格的背光驱动器。 但我正在考虑我们的闪存驱动程序是否可以支持您的应用程序,当我们的闪存驱动程序在 IR 模式下工作时,它将很快启动,大约35美元。 它可以支持高达2.5A 的脉冲。 您可以针对您的应用检查 LM3644。 谢谢。
    此致
    肖恩