主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好!
我们有一个新的3000 mAh 电池。
根据电池数据表、它是锂离子电池、充电电压为4.2V、放电电压为3.0V
为了确定此电池的化学 ID、我们对其进行充电、直至电流< 30mA、然后放松充电、并使用412 mA 至295mA 的电流进行放电。
TI GPC 工具的报告显示最佳化学 ID 为2530、最大 DOD 误差为1.23%。
但在 bqStudio 中、我们发现 ChemID 2530是4.35V LiMn2O4电池。
我们上传至 GPC 工具的记录附在下面。
e2e.ti.com/.../7752.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv
我们将此 ChemID 2530编程到 bq27520g4、然后执行学习周期、但学习从未结束。 我们将电池放电至3.0V、放松5小时、然后将电池充电至4.2V。但两个 Update Status 0/1 仍为00、不会变为01。
我们想知道这是否是由于4.35 V ChemID 导致的(学习周期无法完成)。 或者在我们的学习周期过程中出现任何错误。
下图是学习周期中的电压和电流。
下面附上了学习周期之前的数据存储器以及学习周期的记录。
e2e.ti.com/.../learning_5F00_record_5F00_97.xlsx
e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_before_5F00_learning.gg.csv
感谢你的帮助。
Benjamin Kao