This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:ULN2803A 和 ULN2803C 之间的数据表差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182584/uln2803c-datasheet-differences-between-uln2803a-and-uln2803c

器件型号:ULN2803C

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 ULN2803A 更改为 ULN2803C、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

(1) ULN2803CDWR 的输入电压(VI)、结温(Tj)建议运行条件与停产的 ULN2803ADWR 相同?"

根据 ULN2803C 的数据表、未描述结温范围。  

(2)描述不同、ULN2803A 的 Vcc 和 ULN2803C 的 VCE、但它们显示的集电极-发射极电压是否相同?

列出了 ULN2803A、Vcc 的建议运行条件。

列出了 ULN2803C、VCE 的建议运行条件。

(3)当 GND 或电源(5V、12V 或24V)连接到 NC 引脚时、是否存在问题?"

*我们正在考虑是否可以在不更改板垫的情况下安装它,并且我们要检查是否有任何影响,即使 NC 引脚正下方有 GND 或电源。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    (1) ULN2803C 与 ULN2803A 具有相同的规格、但采用不同的封装。  

    (2) Vcc 仍指示集电极发射极电压 Vce

    有关创建20引脚封装以适合20引脚和18引脚器件的信息、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134115/faq-uln2803c-uln2803adwr-uln2803cdwr-creating-a-common-pcb-footprint-for-18-pin-and-20-pin-8ch-darlington-transistor-arrays-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    对于 NC 引脚、客户可以将其接地、或者最好将这些引脚悬空。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢你的答复。

    (__LW_AT__1)我了解 ULN2803CDWR 的输入电压(VI)和结温(Tj)建议运行条件与 ULN2803ADWR 的建议运行条件相同、但数据表说明不同。

    (2)我了解 Vcc 和 VCE 在本例中意味着相同的东西。

    (3)对于 NC 引脚、它可以连接 GND 或保持开路。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    客户还有其他问题、请告知。

    --

    NC 引脚是否可以连接其他电源轨(5V、12V、24V 等)

    他们正在考虑在不更改 PCB 布局的情况下更改器件  

    在这种情况下、NC 引脚正下方可能有 VCC 或 GND。

    --

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、  

    我理解需要保持相同的 PCB 布局、但我们不建议将 NC 引脚连接到任何电源平面。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢你的答复。

    不建议将 NC 引脚与任何电源轨连接。

    我有你刚才所说的同样的看法。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一