请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 - 当 FG 在运行一段时间后进行下电上电时、它的运行方式是否与 FG 首次上电的运行方式相同? 我想描述新 FG 的充电行为、但最简单的方法是使用我手头上的器件、其中 FG 已经使用了一段时间。 我希望我可以重置 FG 并将其用于此表征。
- 我在一批器件上观察到、当电池充满电时、SOC 报告在85-100%范围内、而不是始终达到100%。 如何改进此行为、以便 SOC 在充满电后报告100%恢复? 这些器件已经经历了1个放电/充电周期、但放电仅降至10%。 将电池放电至10%以下会改善这种行为吗?
- 除了技术指南中建议的4个配置参数(电池容量、设计能耗、端子电压、锥率)之外 、您是否会建议编程任何其他配置参数来提高 FG 精度?