This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:DCAP+抖动标准和双脉冲问题。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176320/tps536c7-dcap-jitter-criteria-and-double-pulse-issue

器件型号:TPS536C7

您好、先生、

 对于 TPS536C7、是否有任何抖动通过故障标准来判断电源轨是否稳定? 示例:抖动低于15%或30%... 等等

如果没有、是否有任何测试方法可判断电源轨是否稳定?

谢谢。

 另一个问题是、我们使用 TPS536C7来设计具有四相功率级 CSD95490的3V3 99A 输出。

通过测试、我们发现它有双脉冲问题。 您是否有任何解决此问题的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TPS536C7是一款恒定导通时间控制器、因此始终会存在一定数量的频率抖动。 为了测试稳定性、我建议进行负载瞬态测试并寻找 Vout 振铃。 由于控制算法不是完全线性的、因此在这些控制器上、典型的波特图测试效果不好。

    您能描述双脉冲问题吗?

    如需了解更多补偿信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109418/tps536c7-loop-compensation-parameters-to-improve-phase-margin-in-fusion_digital_power_designer 

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

     因此、TPS536C7没有抖动问题、对吧? 如果我们想推测频率抖动、可以 通过哪个参数明显看到改进? 来减小斜坡值?

     请查看波形、当我们测试3V3 VDS 波形时、我们会看到双脉冲随机发生。

    如果我们增加 E-load 负载、我们可以看到 更多的双脉冲问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

     请参阅抖动测量的测试结果。 根据客户规格、我们的通过标准低于15%、但从我们的测量结果来看、大约为30~40%。

      e2e.ti.com/.../H2_5F00_Jitter-Calculation.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihchin、

    几个问题:

    1.是否有任何负载瞬态发生或您是否使用固定负载?

    2.输出电压是否稳定且在调节范围内?

    3.你是否正与黎家祥合作处理这件事?

    您可以尝试增加 ACLL 和集成时间常数、看看这是否有用。 这将使控制环路变慢、但更加稳定。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    1.是否有任何负载瞬态发生或您是否使用固定负载? --我们使用固定负载进行测试。  

    2.输出电压是否稳定且在调节范围内? --是的,电压看起来稳定。

    3.你是否正与黎家祥合作处理这件事? --是的,我已就此问题向 Eric 发送了电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihchin、

    您是否尝试提高 ACLL 和集成时间常数?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihchin、

    由于不活动、我将关闭此线程。 要重新打开该主题、请回复此帖子。

    谢谢、

    特拉维斯