This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 每个引脚的最大输入电流为#39;s

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733506/iso5852s-iso5852s-each-pin-s-maximum-input-current

器件型号:ISO5852S

你(们)好

我可以有 ISO5852S (栅极驱动器)、每个引脚的最大输入电流、尤其是引脚 RST、FLT 和 RDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    尼豪!

    我们可能需要几天时间才能为您获取此数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    /FLT 和 RDY 引脚可处理高达10mA 的电流。 RST、IN+和 IN-是具有高输入阻抗的 CMOS 引脚。

    此致、