主题中讨论的其他器件: LM5022、 LM5050-1、 LM7480-Q1
选择 CSD18543Q3A 作为我的开关后、我需要有关支持连接的帮助。 我有一个3.3V 微控制器、我想控制 MOSFET。 此应用需要在两个外部电压之间切换- 32VDC 和40VDC、电流范围为5mA 至3A。 热环境应耐受至少75°C 的温度。电源使用的 LM5022设计已经使用了此开关、这就是我想再次使用它的原因。
我的目的是让两个电压中的一个通过二极管(https://www.smc-diodes.com/Products/Discrete/Schottky-Rectifiers/SBRD10200)持续连接到负载、并根据系统功能的要求切换另一个电压。 您能否协助选择合适的驱动器和支持无源器件、从而实现完整的解决方案? 原理图会有所帮助。