Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, TPS65381A-Q1, TIDA-00548, TPS65381EVM, TPS62170
主题中讨论的其他器件:RM57L843、 TIDA-00548、 TPS65381EVM、 TPS62170
您好!
我想使用 TPS65381A-Q1为 RM57L843供电。 我需要考虑+24VDC 输入。
我注意到、此配置缺少可用的参考设计。 我找到了一些参考选项:
RM46CNCD
TIDA-00548 (这是一种4-20mA 参考设计+ RM41)
SLVA830 (动力转向参考设计)。
TPS65381EVM
有其他设计可用于通过 TPS65381为 TMS570器件供电
RM57L843在1350mA 时需要1.20V 电压、因此我看到有两个选项。
实现连接到 TPS65381A-Q1的外部 FET 并管理热耗散。
2.实施外部降压控制器、例如在 TIDA-00548中、并将其输出用作 TPS65381A-Q1的1.2V 反馈。
我觉得解决方案1是最简单的途径、但我非常担心热问题、因为我知道 RM46CNCD 电路板过去已经出现了相当大的热量。 我找不到 TPS65381的 webench 选项、因此很难检查性能。
是否有人可以就以上第1点或第2点提供任何建议或反馈、等等是否有 RM57L843 + TPS65381参考设计可用?
谢谢
太棒了!