你(们)好
根据我的理解、该参数表示一分钟的最大交流 r.m.s.隔离电压。
对于 UCC5870-Q1、Viso 为3750v。
我有两个问题。
Q1:如果我们使用3860V DC 来测试 UCC5870、则会损坏 UCC5870。 对吗?
Q2:使用3860V 直流电对 UCC5870?进行测试时的测试频率是多少 、例如一天中一次或无限制或其他情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
根据我的理解、该参数表示一分钟的最大交流 r.m.s.隔离电压。
对于 UCC5870-Q1、Viso 为3750v。
我有两个问题。
Q1:如果我们使用3860V DC 来测试 UCC5870、则会损坏 UCC5870。 对吗?
Q2:使用3860V 直流电对 UCC5870?进行测试时的测试频率是多少 、例如一天中一次或无限制或其他情况。
您好 Jay、
感谢您联系 E2E。
[引用 userid="494975" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183954/ucc5870-q1-question-about-viso:如果我们使用3860V DC 来测试 UCC5870、则会损坏 UCC5870。 对吗?[/引述]直流电压的 RMS 电压等于直流值、因此在1分钟内测试3750V 直流电压不会损坏 UCC5870隔离栅。 超出此范围的任何东西都无法保证、但不太可能会有接近额定电压的损坏、因为我们在生产中测试的每个单元高达4500 Vrms。
[引用 userid="494975" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183954/ucc5870-q1-question-about-viso:使用3860V 直流电测试 UCC5870?的测试频率是多少 ?例如一天一次或无限制或其他情况。我不确定我是否理解您的问题、因此如果我回答不正确、请告诉我。
每个 UCC5870都在4500 Vrms 下进行了1秒的生产测试。 为了进行认证、我们进行了更广泛的测试、以确保符合3750V 规格。
我们不建议设计一个系统、以便在正常工作条件下重复应用 Viso。
如果需要更高的额定值、客户可能需要考虑 UCC5871、这是一个具有增强型隔离的引脚对引脚部件。 www.ti.com/.../UCC5871-Q1
此致、
Daniel
您好、Jay、
我们根据 UL 要求测试我们的器件。 有关这一点的更多说明、请参阅此白皮书 :https://www.ti.com/lit/wp/slyy063/slyy063.pdf
具体而言、VISO 在第3页和第4页进行了介绍。
此致、
Daniel