This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:关于调光操作的频率

Guru**** 2529850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733528/tps92515-about-frequency-of-dimming-operation

器件型号:TPS92515

您好!

我的客户 对 TPS 92515有疑问。

问题:IADJ 引脚提供的电流变化的响应速度是多少?

尽管有图这样的东西。 11至13以及说明和计算公式、

他们希望确切知道要响应的 Hz 数。

假设频率约为10Hz 至1kHz (实际上、考虑的上限为100至120Hz)。
如果调光操作在此频段中响应、则没有问题。

我客户的规格如下。

使用模拟电压进行调光、无需 PWM 控制。
模拟电压为矩形波、三角波、正弦波(半波)。
·LED VF 36V IF 最大350mA
·可调电压最高达10V

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们是否计划使用这些波形驱动 Iadj 引脚? 响应时间与电感器电流压摆速度一样快。 它是一个由峰值电流和恒定关断时间控制的滞环控制器。 它将是我们拥有的响应速度更快的器件之一、无需环路补偿。

    BR、