This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:与 Visual Studio 的通信

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185204/bq79606a-q1-communication-with-visual-studio

器件型号:BQ79606A-Q1

大家好、

我们的客户希望 使用 评估模块中包含的 USB-TO-FTDI 线缆将 BQ79606A-Q1连接到 Visual Studio。 请参阅下面他的查询详情。  

我有 EVM 和 TI 的 TTL-232R-5V USB 转 TTL 5V 串行电缆、并且能够使用 TI 的 Battery Management Studio 成功连接和控制板上的 BQ79606A-Q1芯片。 我想使用同一根电缆来使用计算机上的 Visual Studio 监视和控制同一芯片、类似于 Battery Management Studio。 我了解 如何通过微控制器实现通信/控制、但我不了解如何使用 TI 提供的 USB 转 FTDI 线缆在我的计算机上实现通信/控制。 如何在不使用 TI Battery Management Studio 的情况下与计算机上的 EVM 进行通信? 我可以假设这是可行的、因为 Battery Management Studio 实现了相同的功能来与其进行通信。 谢谢。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    为了通过 Visual Studio 实现、他们需要编写一个软件驱动程序、以便从 TTL-232R 电缆发送 BQ79606 UART 数据和 ping。 FTDI 网站上提供了软件开发套件(SDK)以及有关如何实现该软件开发套件的代码示例。 我们使用 TTL-232R 电缆以及 D2XX 软件库。 客户可以从此处开始:

    https://ftdichip.com/software-examples/code-examples/

    此致、

    维克托。