请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件: BQ27427、 BQ27426
大家好、
我的客户正在寻找可用于最小固件开发的监测计 IC。 电池电压为4.2V、锂离子、典型值为0.45A 至最大值为0.9A。
他们认为 BQ27421-G1和 BQ27427是可能的候选器件。 我想确认他们的预编程功能有何不同。
如 BQ27427数据表所述、它具有预编程的化学成分。 因此、用户可以通过 BQ27426等软件选择化学配置文件、即化学 ID、对吧? BQ27427尚未提供 TRM,因此我想确认。
对于 BQ27421-G1、它还具有预编程的化学成分、但无法通过软件进行选择。 它已经定义、器件型号的最后一个字母表示它具有的化学成分、对吧? (例如、BQ27421-G1A 适用于4.2V 的最大充电电压)、因此从编程的角度来看、BQ27421-G1A 是否更易于使用?
此致、
Kurumi