This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:与 BQ27427相比、预编程特性

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27427, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185777/bq27421-g1-vs-bq27427-pre-programming-features

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27427BQ27426

大家好、

 

我的客户正在寻找可用于最小固件开发的监测计 IC。 电池电压为4.2V、锂离子、典型值为0.45A 至最大值为0.9A。

他们认为 BQ27421-G1和 BQ27427是可能的候选器件。 我想确认他们的预编程功能有何不同。

 

如 BQ27427数据表所述、它具有预编程的化学成分。 因此、用户可以通过 BQ27426等软件选择化学配置文件、即化学 ID、对吧? BQ27427尚未提供 TRM,因此我想确认。

对于 BQ27421-G1、它还具有预编程的化学成分、但无法通过软件进行选择。 它已经定义、器件型号的最后一个字母表示它具有的化学成分、对吧? (例如、BQ27421-G1A 适用于4.2V 的最大充电电压)、因此从编程的角度来看、BQ27421-G1A 是否更易于使用?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、bq27421-G1已预先编程、具有由 A、B 指示的特定化学成分。 后缀

    bq27427上的化学成分选择将是几个额外的命令、这是因为额外的命令只用于选择系统配置。 配置文件已预编程。