This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [电池充电器]请求推荐电池充电器 IC (单节)

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185934/battery-charger-request-for-recommending-battery-charger-ic-1cell

主题中讨论的其他器件:BQ24045BQ25616

大家好、TI 支持团队

请推荐符合以下条件的产品。

充电电流:2~3A

充电电压:4.35V

-根据输入源设置充电电流:500mA (连接到 PC 时)

基本上、我们正在寻找一款满足 BQ24045产品功能并支持2~3A 充电电流的产品。

查看下表、需要 ISET、ISET2和 CHG 引脚的功能。

如果有适用的器件、请推荐。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     具有集成 FET 和 NVDC 的最接近的降压开关模式充电器(即 SYS 引脚)是 BQ25616。  它是一款具有 ICHG 引脚的3A 独立充电器、提供 ISET 功能、VSET 允许4.35V 设置和 D+/D-设置输入电流限制(最大电流由 ILIM 引脚电阻器钳位)。  它没有/PG 引脚、但 REGN 可用于识别电源是否已连接。

    此致、

    Jeff