This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:仅为 VCC 供电(内部逻辑电源)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180285/tps536c7-only-power-vcc-internal-logic-power-source

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件:TPS53676

大家好、

如果我们需要 PMBus 通信、我们能否仅为 VCC 3.3V 供电以实现这一点?

这意味着没有 PVIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、没关系。  

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    其环境温度可能高达60°C。

    您是否会帮助检查功率预算并查看我们是否需要更改任何内容?

    例如、 我们是否需要更多功率级 CSD95410?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这些列上有哪些标签?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,请在此处更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我看到 Iout 最大值、这是 EDC 还是 TDC? 我需要了解 EDC 和 TDC 才能提供准确的建议。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

     这是 TDC、请帮助评估、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我不知道 EDC、因此我完全是从 TDC 提出这些建议。 如果 EDC 超过2倍 TDC、这些建议可能不准确。

    VDD_CORE:5倍 CSD95410就足够了

    V_SD_AVDD:4个 CSD95410就足够了

    如果客户对价格非常敏感、您可能会建议将相位数减少到上面列出的数字的较便宜选项;CSD95410的每个 TDC 的额定值为40A。 但是、如果他们愿意支付稍高的费用、您发布的解决方案将通过降低每个阶段的电流来提高效率和可靠性。 峰值效率点为每个功率级15A。

    此外、TPS53676与 TPS536C7非常相似、但价格更便宜。 主要区别在于 TPS53676仅支持7个相位、但对于某些电源轨而言、这似乎不是问题。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    客户要求提供所有 SMBus FW 设置 NVM 代码,以便他可以使用 GUI 直接加载该代码。

    您会帮助根据规格生成基准、还是有一个我可以自行生成的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您可以从订购 TPS536C7编程板  ,也可以从 tisamples.ti.com 订购 USB-TO-GPIO 适配器和 TPS536C7部件。 可从 TI.com 下载编程软件 Fusion。 使用这些文件、您可以创建编程文件。

    MCS 还可以生成编程文件、使客户电路板可以通电。

    在任一种情况下、文件仅用于为客户电路板加电并提供起点、但客户必须进行修改以实现最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    您可以看到、板上有三个解决方案、

    您是否会根据评估为这三个器件分配寄存器?

    只需向我们显示需要调整的寄存器,就不必显示这些保留默认设置。

    我们实际上没有太 多时间和资源来订购电路板并逐一进行测试、因此可能需要您的帮助来帮助客户。

    非常感谢