This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:关于双相操作中的次级相 OCP 断续禁用

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183305/lm25148-q1-regarding-secondary-phase-ocp-hiccup-disable-in-dual-phase-operation

器件型号:LM25148-Q1

您好、Orlando、

对于下面链接中显示的问题、您回答如下。

"是的、主相 位是控制断续的相位。 次级相故意禁用了断续模式、并且不会独立于初级相位进行断续模式。"

我想知道为什么故意禁用二次相断续。

我们希望向贵公司提出一项请求、如果我们能够在正确理解其目的后对其进行改进、以使其成为可能。

LM25148-Q1双相操作-其他(TPS2583x 等) - DENSO -常见问答- TI E2E 支持论坛

 

此致、

Kiyoshi Koyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    因为奥兰多在圣诞假期、您能等到他新年回来吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们也将关闭至1月8日、因此没有问题。

    年愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的理解、我将让 Orlando 知道这个问题。

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    次级软启动被禁用、只有初级能够软启动基准。

    如果次级侧发生断续、它将无法软启动或将初级侧设置为软启动。

    也无法同步断续计时器。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥兰多、

    感谢你的答复。

    我之前收到的答案如下、因此我认为软启动是可能的。

    我理解其目的。

    [2021.11.30]

    如果一个相位进入 OCP 或 TSD、它将下拉 COMP 节点以发出故障信号、并且两个相位都将被禁用。

    主器件禁用后、它将通过重启尝试软启动。

     

    此致、

    Kiyoshi Koyama