可能涉及的对象:
我们将 BQ76942用于电动工具电池保护、它具有大约50A 的极高脉冲电流和2.5KHz 频率。 平均电流约为34A。 波形已附加。

保护阈值 OCD1设置为40A/60ms、OCD2 = 50A/10ms。 保护偶尔会触发、并且性能因电池组而异。
因此、我只想了解 IC 如何感应电流、例如采样率;以及如何正确设置 OCD1和 OCD2以避免触发保护。 该电池在45A 时具有最大持续放电电流。
谢谢!
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能涉及的对象:
我们将 BQ76942用于电动工具电池保护、它具有大约50A 的极高脉冲电流和2.5KHz 频率。 平均电流约为34A。 波形已附加。

保护阈值 OCD1设置为40A/60ms、OCD2 = 50A/10ms。 保护偶尔会触发、并且性能因电池组而异。
因此、我只想了解 IC 如何感应电流、例如采样率;以及如何正确设置 OCD1和 OCD2以避免触发保护。 该电池在45A 时具有最大持续放电电流。
谢谢!
陈
你好、Chen、
OCD1和 OCD2保护使用电压比较 器来监控 SRN-SRP 引脚上的差分电压。
使用 Settings:Protection:Enabled Protections A:[OCD1]和 Settings:Protection:Enabled Protections A:[OCD2]配置位启用 OCD1和 OCD2保护功能。
要正确设置触发 OCD1和 OCD2、 必须根据您使用的感测电阻值来执行欧姆定律。
例如、如果您希望 OCD1在电流为40A 时触发、并使用1m Ω 的感应电阻器、则应将 OCD1保护阈值设置为40mV。 
详细 说明请参阅 TRM 中的表5-16。 但从技术上讲、如果感测电阻的电压差大于定义的阈值、则会触发安全警报。 如果它在指定的延迟时间内继续、那么安全状态位将触发、并且 XDSG 将被设置为高电平、从而关闭 DSG FET。 
OCD 保护没有采样率、它基于电压比较器。
此致、
何塞·库瑟
您好 Jose:
感谢您的回复!
我知道它基于电压比较器、我的问题是如何计算延迟。 例如、如果峰值电流为50A/5ms、并且保护设置为40A/60ms、则不应触发保护 OCD1。 延迟计数器何时启动和停止? 如果电流降至阈值以下、应重置计数器? 比较器是否有任何复位计数器的响应时间? 这就是为什么我要询问可能的"采样率"。
在该应用中、峰值电流的频率为2.5KHz、尽管平均电流低于阈值、但保护功能偶尔会触发。 因此、如果我能够更好地理解该机制、它有助于正确设置保护。
根据上面的波形、您能否帮助建议正确的 OCD1/OCD2设置、这可以允许波形、电池电流限制= 45A?
谢谢!
陈
你好、Chen、
如果峰值电流为50A 持续5ms、并且保护设置为40A 持续60ms。 在这种情况下、将触发 OCD 警报信号、但不会将其视为故障、因为它不会持续60ms。 在安全警报寄存器中的 OCD1/2复位后、计数器届时将会复位。
如果40ms 内的峰值电流为50A、 10ms 内的保护设置为40A。 在这种情况下、OCD 故障将显示在安全状态中、放电 FET 将关闭。
这实际上取决于您的应用、但下面是 OCD1和 OCD2的常见问题解答。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176522/faq-bq76952-what-is-the-difference-between-ocd1-ocd2-ocd3-and-scd?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76952#
此致、
何塞·库瑟
您好 Jose:
感谢您的快速回复。
我完全了解阈值和延迟在恒定电流时是如何协同工作的、但我想了解有关脉冲放电的更多详细信息。
在我们的应用中、我们可以使用一个简单的模型:电流周期为400us (2.5KHz)、它在250us 下保持高电平、在50A 下保持高电平、在150us 下保持高电流。 在本例中、平均电流约为33A。 那么、如果我们设置 OCD1 = 40A/60ms、OCD1保护是否会被触发? 理想情况下、它不应该、因为计数器应该在250us 后复位、这远小于延迟60ms;但在我们的测试中、保护偶尔会被触发。 因此、我想更好地了解 OCD 的工作原理。
您是否能够在原始帖子中看到波形? 不确定我是否已成功上传。 这样我们就可以很好地了解我们的应用。 我再次将其连接到这里。

谢谢!
陈