This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5018:设计中的 LM5018存在问题

Guru**** 1157370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687936/lm5018-problem-with-the-lm5018-in-design

器件型号:LM5018

您好!


我需要使用 LM5018MR/NOPB 进行新设计(将会进行大规模生产)。 输入电压最小值:14V;输入电压最大值:60V;输出电压:12V;输出电流最大值:250mA。


我已经在数据表中尝试过使用和不使用二极管的原理图(二极管是坏的)、因此我已经尝试使用 Webench。


我已经用重条指令和演示中给出的值完成了我的设计。


当我没有负载时、输出电压正确(大约12V)


但是、当 I LOAD 的 Iout = 50mA 或更高时、Vout 减小(6.6V)、LM5018变热!


我不明白


请帮助我、我需要找到此项目的解决方案、我的客户正在等待我的原型、我只在那里被阻止。


此致

M.Bailly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发布设计原理图?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、M. Brani

    感谢您的回复。 请参阅随附文件 Webench、我的 PCB 设计和原理图。

    此致。

    M. Bailly

    Webench 仿真:

    我的原理图:

    我的 PCB 设计底视图及组件:

    顶层 视图:

    底层 视图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的原理图看起来正常、显然没有什么问题。
    布局也是可以接受的。
    作为第一步、我建议验证所有元件是否正确放置、器件外露焊盘是否焊接到 PCB 上、并且您的电源是否受电流限制。
    根据您的描述、我建议您将 R23值更改为10-12 Ω 电阻器值并测试电路功能。
    这应该会有所帮助。
    对于组件计算、此器件提供了电路计算器。 可在此处找到
    www.ti.com/.../lm5018quick-calc

    请告诉我任何更新。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于此帖子没有活动、我将继续并关闭它。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我正在进行另一个项目。
    我已经尝试过您的解决方案,但它不起作用,R23不用于电流输出纹波?
    我再次查看了我的 PCB 设计、我尝试放大焊层、但结果是一样的!
    我需要一个快速的解决方案、我想我要更换调节器、抱歉。
    是否可以向我发送演示 PCB,以便在更改稳压器之前尝试使用 projet 的值?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可提供适用于该器件的评估板。
    遗憾的是、我手头没有任何可用资源、因此请从 TI 网站或 DigiKey 订购。
    单击此处查看链接
    www.ti.com/.../lm5018eval

    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了赚取任何时间、我尝试使用 webench 上的示例自行制作评估 PCB。

    我已经把价值观付诸了,惊喜(对我来说),它很好地发挥了作用! 带载或不带载!

    因此、我知道问题出在我的设计上。 我将再次查看我的设计 PCB、并尝试同样考虑铜层和组件之间的距离。

    我将尽快向您提供新闻。

    此致

    M. Bailly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、
    如果没有其他问题,请单击“已解决”,以便我可以关闭此帖子。
    谢谢!
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好!
    我知道哪里出错了!!
    我在我的设计中颠倒了 BST AD SW 引脚!
    很抱歉、再次感谢您的帮助。
    此致、Jean