This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:有关 TPS53353模式引脚连接的问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693614/tps53353-questions-for-tps53353-mode-pin-connection

器件型号:TPS53353

各位专家:

我们的客户想要检查 TPS53353模式引脚是否可以通过表3 RMODE 值后面的电阻器连接到 VREG、它是否会影响软启动时间? 请帮助检查客户的原理图、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW:
    您能否帮助提供更多有关 Mode 引脚的详细信息以检测电阻以确定软启动时间? 如果客户通过电阻器将 Mode 引脚连接到 VREG、该如何工作?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家:
    对此问题有任何反馈? 我们的客户正在等待我们的评论、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    我相信、在 PGOOD 变为高电平后、MODE 引脚会导致 FCCM、因此在 SS 时间内、TPS53353处于 DCM 模式。  如果 MODE 引脚连接到 VREG 而不是 PGOOD、则在 SS 时间内也将处于 FCCM 中。 我正在等待对此进行确认、但我对此有99%的把握。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢重播。 那么、您是否意味着、如果 MODE 引脚连接到 VREG、则 SS 时间不会有效、因为它始终处于 FCCM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    仍有 SS 时间、但在缓慢启动期间、如果 MODE 引脚连接到 VREG、转换器将以 FCCM 模式运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    我已确认上述内容正确无误。