This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780可以是最佳的160W 吗?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713193/ucc28780-can-ucc28780-be-the-best-160w

器件型号:UCC28780

UCC28780可以是最佳的160W 吗? 输出40V 4A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,高达160W 的反激式? 很少有人尝试这样做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是电动工具充电器、无 PFC 和反激式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28780的工作功率高达160W。 我们在这么高的功率级别没有任何设计示例、但没有任何因素阻止功率级设计为在这种工作条件下工作。

    请在此处的 UCC28780产品页面上使用我们的 SIMPLIS 和设计计算器、创建您自己的设计 www.ti.com/.../technicaldocuments
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源没问题。 我已调试到160W。